This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:客户构建期间的器件故障。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555700/drv8323-device-failure-during-our-customers-build

器件型号:DRV8323


工具/软件:

 I

我已将您的驱动芯片 DRV8323H 设计成泵驱动器。 在运行中、它以恒定速度旋转无刷电机、并从 28V 直流电源消耗 6A 的电源电流。

已将其发送给一位客户、该客户的记录结果与我记录的结果相同。 但是、当端盖放在驱动器上时、它无法工作。 随后对该问题进行的分析发现、驱动器芯片出现故障、导致包装损坏、如随附的照片所示。  

起初、客户认为这是装配问题、但 在第二个驱动器中也出现了同样的问题。

你能说明为什么应该这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感激 ANYBODIES 关于驱动芯片为什么会发生故障、附近有什么内部电路的想法。

    更换驱动器使电路可以再次工作、不会导致 MOSFET 损坏。

    请回答、因为我急于在我的项目中使用此芯片、但其中两个存在相同的问题、这意味着我必须查看 ANALTERNATVE 解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能告诉我您使用的 MOSFET 吗? 您能分享原理图吗? 您的 IDRIVE 设置为什么?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Cadstar-_2D00_-ECS0062E.pdf

    附件是电路图以及顶部和底部丝网。

    从 CCT 图中可以看出、MOSFET 是 CSD8858405DC 器件、IDRIVE 是启动时设置的默认值。 我对驱动器设置进行的唯一更改是将电流增益从 20 降低到 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Driver-Settings.docxATTACHED是从驱动器芯片读取的驱动器设置的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我建议在旋转电机之前降低 IDRIVE 设置。 我想您的开关速度可能太快、这就是导致 DRV 损坏的原因。 您使用的 MOSFET 的 Qgd 太小、无法使用默认 IDRIVE 设置进行驱动(恰好是最高设置)。

    请参阅以下常见问题解答以了解更多详细信息:

     【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性 

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236302/faq-drv8353rs-evm-how-to-avoid-damaging-your-drv8353rx-evm-with-too-high-idrive?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv8353%20idrive#

    在更改设置之前、一项很好的测试是先分析 GHx 相对于 SHx、SHx 相对于 GND、GLx 相对于 GND 的波形。 我想您应该会看到一些振铃。 然后在查看常见问题解答后、将 IDRIVE 设置更改为最低设置值或新的计算值、并再次收集这些相同的波形。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara、

    感谢您提供的信息、我将按照您的建议降低 IDRIVE 电平。 同时、您能否告诉我封装损坏(在两个器件故障中是相似的)是否与高 IDrive 值有关?

    此致

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    具有过高的 IDRIVE 设置肯定可能会对驱动器造成物理损坏。 不过、我不完全确定封装上会出现的位置、但我认为您可以测量引脚的阻抗、以便更好地了解哪个引脚损坏。

    请告诉我降低 IDRIVE 后、您的测试过程是怎样的。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara、

    感谢您的指导、我将 P 和 N 电流电平分别降低到 60mA 和 120mA。 我还锁定了对寄存器的写入、以防止任何错误写入、我即将将驱动器交付给我的客户。

    如果有任何问题、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!