This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:元件选型和电流额定值说明

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R044, LMG3100R017, TIDA-010276

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559611/lmg3100r017-component-selection-and-current-rating-clarification

器件型号:LMG3100R017
主题中讨论的其他器件:LMG3100R044TIDA-010276

工具/软件:

您好:

我是一名从事电机驱动设计的初级工程师、非常感谢您在元件选型和规格方面的指导。

我的要求:

  • 输入电压:48V 直流
  • 连续运行:30A RMS
  • 峰值运行:~80Apeak、持续约 3 秒
  • 应用:电机驱动系统

问题:

  1. 我正在考虑 LMG3100R017(126A 等级)和 LMG3100R044(46A 等级)之间。 哪项更适合我的应用要求?
  2. 我计划在 TIDA-010276 参考设计的基础上进行设计。 此参考设计是否适合我的规格?
  3. 电流等级说明 :关于 LMG3100R017 的 126A 规格 — 您能否确认这是 RMS 电流额定值? 为了确保正确了解数据表、我希望确保了解适当的散热和电气设计注意事项。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Han。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Han、

    首先、我对拖延的答复表示歉意。 解决您的疑问:

    1.对于此应用、我们推荐 LMG3100R017、因为与 LMG3100R044 相比、它具有更低的 RDS (on)。


    2.可以、您可以在应用中使用 TIDA-010276 参考设计。


    LMG3100R017 的 126A 规格是使用电迁移方法计算的、表示 RMS 电流额定值。 然而、流经器件的最大电流最终受到 PCB 散热因素的限制。

    此致、
    Adithya Ankam