This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:PVDD 的欠压和过压警告

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561723/drv3245q-q1-undervoltage-and-overvoltage-warning-of-pvdd

器件型号:DRV3245Q-Q1


工具/软件:

您好的团队、

DRV3245-Q1 还是否在报告 PVDD 欠压或过压警告时也会报告驱动器故障? 这是否与 DRV3245-Q1 的配置相关?

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    请查看 数据表中的“8.3.7.1 故障和警告分类“部分和“8.3.8 故障和警告工作模式“表。

    此致、

    -亚当