This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:500W 1%参考设计

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561455/tas5634-500w-1-reference-design

部件号:TAS5634


工具/软件:

你(们)好  

使用 TAS5634(PBTL 架构)和 3 Ω 负载、最大功率可满足 500W 1% THD + N

TAS5634 电源为 63.2V。 是否担心它可能超过 PVDD 电压上限? 最大 PVDD_X 电压为 65V。 因此、如果电压尖峰超过该值、器件是否会损坏?

2.是否有其他适用于 500W 的参考设计?

3.什么是集成 TAS5634 MOSFET 最大电压? 是否基于数据表、与 MOSFET 承受的最大电压相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、电压尖峰超过器件可能损坏的绝对最大 PVDD 额定值。 需要注意确保不会发生这种情况。 向 PVDD 线路添加额外的电容可能会有所帮助。 建议的最大工作电压为 62V

    2.对于此用例、我们没有特定的参考设计。 此处、数据表和 EVM 原理图将是理想参考。  

    3.是的数据表中的额定值基于 MOSFET 可以处理的最大电压。  

    此致、
    Sydney Northcutt