This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:降压输出电流和输出电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560657/drv8316c-buck-output-current-and-output-voltage

器件型号:DRV8316C
主题:DRV8316 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我正在设计基于 DRV8316 的电机控制器、因此我有两个问题:
1.降压输出电流高达 0.6A、对吗?
2.我在设计中使用 CAN 收发器、因此使用“外部 LDO 降压稳压器“配置时需要 5V 电压。 当我查看数据表时、我看到可以使用 SPI 寄存器来调整降压输出电压、但默认寄存器值为 3.3V。 在这种情况下、我应该怎么做?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    1.以下是外部降压稳压器负载的频谱

    2.默认值为 3.3V 降压、您可以将所需输出写入此寄存器。 只需在每次上电后写入此寄存器即可。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yara、

    感谢你的帮助。

    BR