This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8962 中的批处理故障

Guru**** 2562420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561532/drv8962-batch-failures-in-drv8962

器件型号:DRV8962


工具/软件:

您好、

我们在一些设计中使用 DRV8962 来驱动电磁阀和电阻加热器。 我们的原理图符合参考设计、并采用 28V 电源供电。 负载非常轻(通常每个输出小于 500mA)。

我们发现、大约 10%的 DRV8962 芯片在上电时出现故障。 故障范围从短路/高电流消耗到器件以高频率振荡和变热。 我们的电路板上电、以便在 DRV8962 未连接负载的情况下进行测试。

我们的一些设计在板上有 14 个芯片、有些设计在每板上只有 2 个芯片。 采用 14 个芯片的设计每块电路板至少具有 1 个故障 DRV8962、每 6 个电路板具有 2 个芯片的电路板具有故障 DRV8962。 这些电路板由不同的制造商在不同的时间进行组装和制造。 我们电路板上没有任何其他芯片只存在 DRV8962 问题 — 我们的电路板包含更高密度 (BGA) 和更敏感的芯片。

我们对该器件进行了大量投资、仅在原型板上使用了 100 多款器件。 我们想知道的是:

1.此设备是否存在已知问题。 或

2.这是我们得到的一个坏批次吗?

3.我们能不能在我们的设计中犯一个错误。

需要注意的是、DRV8962 的其余 90%仍能正常工作。 该器件到达时已损坏、或者工作正常并继续工作。

很高兴根据需要分享原理图。

谢谢、

Rajiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajiv:

    感谢您的问题。 您能否分享 IC 顶部封装标记的图像以及完整的封装标签? 您有多少器件库存、您从哪个卖家购买这些 IC、购买日期? 通过此信息、我可以检查是否存在与此特定批次设备相关的任何已知问题。  

    此外、请将原理图和 PCBA 布局分享给我们进行分析。 谢谢你。

    此致、Murugavel