This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:立即上电后启用模块过流

Guru**** 2562410 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561426/boostxl-drv8323rh-module-overcurrent-enabled-after-immediate-power-on

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在将 24V BLDC 电机与 Launchpad F280039c 配合使用、我会在立即上电后使模块过电流过高。 我已根据 TI 用户指南提供了连接。 请告诉您如何解决该问题。

电机没有响应。 请指导我使用通用电机控制实验室或带有 Launch XL-F280039c 的 SysConfig 运行电机。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Neelima、

    您是否能够清除此故障并尝试旋转电机? 或者是否不断触发此故障?

    过流阈值设置为多少?

    此致、

    Yara