This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8001-Q1:SDO 端子的逻辑高输出电压

Guru**** 2563060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558084/drv8001-q1-logic-high-output-voltage-of-sdo-terminal

器件型号:DRV8001-Q1


工具/软件:

在数据表的第 6.5 节“电气特性“中、输出逻辑高电压 (=V_OH) 的最小值列出为 0.8V。这是否正确?

这是一个印刷错误,应该是 DVDD*0.8[V]吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kosaka-San、

    让我来回顾一下、明天再回来。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kosaka-San、

    这是一个拼写错误、它应该是 DVDD*0.8。 让我将其传达给我们的系统工程师、以便在下一个修订版本中将其修复。

     此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的及时回复。

    我知道规格是 DVDD*0.8。

    此致、
    小坂