This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:启动延迟(td)超出规格。

Guru**** 2563640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120, DRV120EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557394/drv120-start-up-delay-td-is-out-of-spec

部件号:DRV120
主题中讨论的其他部件:DRV110

工具/软件:

大家好、团队

客户正在测试我们的  DRV120 的 启动延迟(td)、数据表显示延迟约为 25us。

但测试结果显示时间约为 25ms。  为什么此测试结果与规格有很大不同? 我们是否遗漏了重要的东西?

谢谢。

G、W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.W.

    此测试是在 DRV120EVM 上完成的、还是采用原始设计?

    如何触发 EN 引脚、MCU、按钮、FET 等?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    这是原始设计。EN 引脚由比较器触发。比较器的输出为 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.W.

    我很好奇、驱动高电感负载是否会产生一些影响。

    此测试是在有负载还是无负载的情况下完成的?

    如果使用、能否在没有负载的情况下测量延迟时间?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试测量无负载时的延迟时间。 但 EN 引脚会拉取 down.it 是正常的?输出似乎不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫,这里是另一个油炸玉米饼。 为什么 tKEEP 不接近 75ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我花些时间研究一下这个问题。  

    预期的保持时间是 75ms 吗?

    是否达到预期的保持电流?

    如果可能、请分享原理图进行审阅。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、我认为结果应该接近 75ms。 我不知道结果是否可以通过。我得到了预期的保持电流。图片 ablow 是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道什么是负载,你是指继电器的电磁阀? 或继电器上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果可能、您能否测量 KEEP 引脚以查看它何时达到 75mV?

    在 75mV 下、电流调节基准电压从 Vpeak 切换到 Vhold。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我测试了保持引脚、图片是否显示结果。正确的结果应该是 60.1ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我资助数据表中的图片。是否错误地指定了时间单位? 没有 μs μ s 实际上是 ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很好的发现 我在 DRV110 的实验室中对此进行了测试、发现延迟时间约为 10ms。 数据表似乎有一个拼写错误、我们应该是 ms not us。  

    如果此延迟不适合您的应用、我们确实可以提供延迟较短的新器件。 尽管这是我们产品系列中唯一的“峰值和保持“器件、但我们所有独立的半桥器件均可用于使用 PWM 进行峰值和保持。  

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)

    我相信 DRV8220 数据表、产品信息和支持| TI.com 会很适合您的应用。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。我会推荐给客户。保留时间是正常的? 但它远小于 75ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的。  

    是的、测试参数的保持时间是正常的。

    此致、

    David