This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:DRV110EVM

Guru**** 2563640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559523/drv110evm-drv110evm

器件型号:DRV110EVM
主题中讨论的其他器件: DRV110

工具/软件:

我正在开发一款采用螺线管的产品。 将有两个并联驱动。

规格是

电源电压 — 24VDC

线圈额定电压 — 12V

冒电阻 — 2.5 Ω

我想通过外部 MOSFET 提高 EVM 功能、但保留 EVM 上的拾取和保持控制。

由于 FET 是外部的、因此我是否能够使用导线而不是 PCB 将 FET 连接到 EVM、螺线管和 24V 电源?

预计下周会有一段时间进行演示、因此我没有太多时间来实施。

感谢您提供的任何帮助。

此致、

Jim Brooks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您与我们联系。

    尽管 TI 尚未正式测试这种特定配置、但我们可以提供一些一般性的指导。 在为外部 FET 布线时、必须考虑寄生线路电感和电阻对整体性能的潜在影响。 为了更大限度地减少这些影响、您可能需要尝试使用短而粗的双绞线进行快速演示。

    此外、务必确保提供所需的平均栅极电流 (IGATE_AVE) 以正确导通 MOSFET。
    此致、  
    Motjaba
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所担心的。 我正在使用 DRV110EVM、并计划用额定电流为 20A(RDSon 更低)的器件替换库存 FET、这当然意味着更高的栅极电容。 我计划使用的 FET 是 Infineon IPD038N06NF2S。 1MHz 时的栅极电容为 3000pF。 还没有螺线管电感。 这是否会超过 DRV110 的驱动能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    DRV110 可为栅极驱动器提供 15mA。 请使用 下面的参考设计来计算 IGavg、以便根据您的开关选择合适的电阻器。  

    用于交流螺线管的电流控制驱动器(修订版 A)

    此致、  

    Mojtaba.