This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:DRV2667 频率设置

Guru**** 2562420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2700, DRV2901, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1556001/drv2667-drv2667-frequency-settings

部件号:DRV2667
主题中讨论的其他器件: DRV2700DRV2901LM5155

工具/软件:

我们计划在即将到来的项目中使用 DRV2667。

您能否提供有关压电元件谐振频率(作为基频)和 AM 调制频率的设置范围的信息? 我询问的原因是、虽然规格表提到最大值为 500Hz、但没有明确说明此限制适用于哪个频率。  我想使用 100kHz 至 600kHz 的基础频率范围、AM 频率范围约为 1Hz 至 500Hz。

感谢您的帮助。
DRV2667_AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这些高频下进行调制不应成为问题。 这是为在<500Hz 范围内运行的触觉器件而设计的。  100kHz 范围内的任何高频成分都将被拒绝。  

    数据表中有两种规格可帮助您理解这一点:

    1. C_L(负载电容)表第 6.3 节。  根据该设置、此规格可解释为器件的带宽
      1. 例如、当 VBST = 105V、频率= 500Hz、VOUT = 200 VPP 时、您可以驱动 50nF 负载
    2. 数据表的第 6.5 节进一步说明了空载时的开路负载带宽。
      1. 在 100Vbst、200Vpp 下、未负载带宽为 5kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelly
    感谢您提供有用的答案。

    我在这里遇到了严重的麻烦。 我需要在 1kHz 至 600kHz 的频率下驱动压电元件。 您是否碰巧知道任何能够处理该问题的驱动器 IC? 非常感谢您能给我的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在很大程度上取决于您的负载。 在 600kHz 时、您需要多大的功率来驱动负载?

    您所驱动的电容是多少? 您需要多高的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelly
    很抱歉耽误你的时间。 运行条件如下:

    电压:0-30V
    当前:未知
    电容:12.8nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kohei

    因为我们的团队在星期一休假。

    回到办公室后、团队会尽快回复您。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢(谢谢 Jesse)-该电容非常低、因此在这里找到解决方案不会太难、具体取决于您需要的优化程度。 DRV2700 数据表第 8.2.1.2.8 节提供了一些用于驱动压电式的功率计算。 如果使用这些数字、峰值电容器电流为~1.45A。  

    遗憾的是、在我们的产品线中、一切都在音频或触觉频率范围内。 能够提供该频率和电压的器件可能非常大、因为它们是为了支持更高的功率。 例如、DRV2901 可以满足您的要求(远远超过所需的电流)。 您需要与外部升压转换器配对、如 LM5155。 此外、您还需要使用控制器来控制 PWM 输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、 非常感谢您的宝贵帮助。 我们的团队现在将继续进行有关在我们的项目中实施 DRV2901 的内部讨论。
    我非常感谢你。