This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:目标电压和软启动 (SS) 问题 (2)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558403/drv8214evm-target-voltage-and-soft-start-ss-questions-2

器件型号:DRV8214EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8214DRV8234

工具/软件:

您好、

我想知道在这个 问题上是否有任何进展。  上一个问题
我想数据表和 GUI 将会修复、但我 没有关于它的新闻。

我想问一下、因为我想在新产品中使用芯片 (DRV8214 或 DRV8234)、我将使用这两种功能(电压调节和软启动)。

提前感谢您、

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    数据表和 GUI 仍在更新过程中。  

    应用程序是否与上一个问题相同?

    您是否能够通过直接设置寄存器  CONFIG1=0x44 来获得 10ms 的软启动?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    主要思路是使用电压调节并使用软启动/停止、是的。 我没有尝试用 eval 做更多的测试。 执行董事会、直到我知道新的变更。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    我们正在继续在这些更新方面取得进展、并将尽快发布这些更新。 如果在此期间需要任何支持、请告知我们、我们很乐意为此设计提供支持。

    此致、

    David