This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:寄存器 CS_GAIN_SEL

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8234, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560045/drv8234-register-cs_gain_sel

器件型号:DRV8234
主题中讨论的其他器件: DRV8214

工具/软件:

您好、  

DRV8234 具有一个称为的寄存器 CS_GAIN_SEL 用于指示“用于选择电流调节选项“、但 DRV8234 没有调节选项。 我认为这 是从 DRV8214 数据表中继承的。
那么、寄存器的这一部分是否应该被视为 RSVD?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您回答正确。 DRV8234 没有 CS_GAIN_SEL。 感谢您提请我们注意这一点、需要从数据表中删除该焊盘并标记为 RSVD。

    GUI 具有正确的寄存器配置。

    此致、

    David