This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:通过驱动器 IC MOSFET 电流监测实现故障支持

Guru**** 2563060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560068/drv8706-q1-driver-ic-mosfet-current-monitoring-for-fault-support

器件型号:DRV8706-Q1


工具/软件:

感谢您的答复。

在我们的设计中、我们没有将 SH2 连接到高或低 MOSFET。

我认为这意味着我们不能使用 VDS 过流测试、因为我们没有该物理连接。

栅极驱动器故障“VGS_GDF"可以“可以独立于 VDS 过流监测器使用、因为它们使用的寄存器相同?

我是否可以在不使用过流测试的情况下启用栅极电压测试?

可以禁用 VDS 过流测试(禁用 VDS_CTRL_1、禁用 BIT7-8)、这样就不会引起错误?

再次感谢

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    如图 7-11 所示、需要 SH 连接。 如果未连接 SH、栅极驱动将无法正常工作。 库函数。

    此致

    Shinya