This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:电机前置驱动器选择问题

Guru**** 2562420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560200/drv8703-q1-motor-pre-driver-selection-issue

器件型号:DRV8703-Q1


工具/软件:

您好:  

      我们有汽车电动踏板的要求、电机功率约为 100W、 还需要功能安全, 经审查后,电机驱动芯片解决方案,有 8,702,8703,8705,8706 等3870 等 。5870。 那么,哪一个将是选择,有 FAE 工程师将进行沟通?

谢谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否分享客户的姓名? 如果需要、您可以重新发布到内部 E2E(非公开 E2E,您未发布)。

    DRV8705/6-Q1 非常适合支持 FS、但器件本身不支持 ASIL。

    此致

    Shinya