This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350:n_Fault 输出能力

Guru**** 2563680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560449/drv8350-drv8350-n_fault-output-capability

器件型号:DRV8350


工具/软件:

不同的电容值会导致不同的输出、因此可以推断出引脚的性能与其灌电流能力无关。 您能否请指定此引脚在不影响其原始功能的情况下可以支持的电容值范围? 数据表未指定此引脚允许的负载电容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    数据表中未指定此值、因为该器件预计在此引脚上不会有额外电容。 在这些类型的系统中、nFAULT 引脚上的电容很少见。 这是一个逻辑引脚、与使能引脚或 SPI 引脚一样、不需要额外的电容。 您是否也在所有这些引脚上都有滤波器?

    此外、我想问为什么此引脚上预计会出现 ESD 尖峰? 通常  在输入/输出引脚上使用 ESD 保护、这些引脚可能会受到系统外部(例如 SHx 开关输出引脚或 VMotor 电源线)的冲击/尖峰。 此引脚不应连接到通常会受到这些外部 ESD 尖峰影响的线路。  

    我建议 直接从 nFAULT 上移除所有电容和滤波、或实现不会抑制引脚功能的基于二极管的解决方案。

    谢谢您、

    Joseph