This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:保护电路寄存器设置

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559085/drv8353r-protection-circuit-register-setting

器件型号:DRV8353R


工具/软件:

在保护电路中、如果我将 OCP_ACT 寄存器设置为 0、则 VSESNSE 过流保护具有四种突出显示的模式、并且模式将被锁存关断。 在这种情况下、保护电路将采取什么措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanjogita、

    OCP_ACT 决定是关断带有 OCP 的该半桥还是全部三个半桥都因 OCP 事件而关断。

    请参阅 SPI 寄存器说明:

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复。

    是的、我已选中它、但我的查询是当我选择 OCP_MODE=00b 且 OCP_ACT=0 时它将如何工作。  

    因为 OCP_ACT=0 表示单独关断、OCP_MODE=00b 表示所有 MOSFET 都被禁用、因此会跟随。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanjogitha、

    如果  OCP_ACT=0 表示单独关断、并且设置了 VDS、则仅禁用受影响的相位。

    此致、

    Akshay