This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:半桥驱动器要求

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1, DRV8962, DRV8163-Q1, DRV8844, DRV8263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560032/drv8962-q1-half-bridge-driver-requirement

器件型号:DRV8962-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8962DRV8163-Q1DRV8844DRV8263-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找适用于 24V HVAC 产品的半桥驱动器(用于驱动执行器)。 我发现 适用于 24V 系统的 DRV8962-Q1、但其支持高达 70V 的最大输入电压。 在快速启动测试用例中、我通过使用 TVS 二极管将 48V 电压保持了 1 分钟、钳位电压将高达 77V。 在这种情况下、IC 将损坏。 您能向我们推荐 80V 半桥驱动器吗?  

谢谢、

Santosh Gowda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    感谢您的问题。  

    我们产品系列中具有高绝对最大值的三个集成式驱动器是 DRV8962、DRV8844、DRV8263-Q1 (DRV8163-Q1)。 如果钳位二极管将变为 77V、则会损坏这些器件中的任何一个。 我们没有 80V 驱动器。 您能否将钳位设计为不超过建议的最大值 65V DRV8962 的工作电压?

    如有进一步的问题、请分享激活钳位时的原理图、波形以及控制方案的详细信息。 谢谢你。

    此致、Murugavel