This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:Vsense 寄存器分布容差

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557949/drv8334-vsense-register-distribution-tolerance

器件型号:DRV8334


工具/软件:

尊敬的 GD 团队:

我们的设计采用了各种 DRV8334 保护特性、尤其是我们在正常运行时接近 Vsense 保护、我们想了解 EC 表中列出的值的一般分布情况。 TI 在表中指定了最小值/最大值、我想问团队是否可以就这些列出的最小值/最大值的置信区间分享更多信息。

这些是否经过 EOL 测试?

您能分享这些值的 σ 变化吗? 这些最小值/最大值为 3/4/6 σ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我必须咨询 我们的测试团队、了解该规格是否属于测试计划的一部分、以及范围是多少。

    这些规格可能是模拟的。

    我应该在下周得到一个答案。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好、这是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我刚刚发送了一封电子邮件、关联了您的 TI 账户。

    此致、

    Yara