This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:DRV10963 与 DRV10964 之间的区别

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10963, DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561350/drv10964-difference-between-drv10963-and-drv10964

部件号:DRV10964
主题中讨论的其他器件:DRV10963

工具/软件:

你好、团队

请帮助您说明 DRV10963 与 DRV10964 之间的区别、以及如何修改设计以更改为 DRV10964。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    高电平差异、引脚差异如下所示

    DRV10963                                      DRV10964

      

    可通过 DRV10964 上的 CONFIG 引脚配置开环到闭环切换。

    因此、DRV10964 为各种电机提供了可编程选项。

    您是否具有所用电机的 DRV10963 OTP?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的反馈。

    客户未在 DRV10963 中使用 OTP 功能、但将设计更改为 DRV10964 后、出现异常 FG 信号。 FG 输出波形如下图所示、但实际电机转速是稳定的。 异常 FG 信号是否会影响电机的运行? 如何消除它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是否可以探测其中一个相电流(可能是 U 相)以及 FG、我们可以像看到的那样检查是否存在抖动。

    蓝色波形是什么?

    在原理图中、R10 和 R18 为 NC? 这些引脚都有内部上拉电阻器。

    DRV10964 KT 的默认 OTP 可能与实际电机 KT 不匹配。  

    使用 EVM(基于插槽)、用户可以将程序配置为 RAM 以用于 KT 以及任何其他调优。

    EVM 器件型号为 DRV10963AEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致

    Venkatadri S.