This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 要求 t (HI_nSCS)

Guru**** 2511255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559714/drv8889-q1-spi-requirement-t-hi_nscs

器件型号:DRV8889-Q1


工具/软件:

您好团队:

客户希望确认 DRV8889 电机驱动器的 SPI 交流时序要求。

“t (HI_nSCS)“的最大时间需要为 2us、但此参数的说明提到这是最短时间、如下所示。

◆DRV8889 数据表 Rev.D

◆串行外设接口的菊花链实现(修订版 A)

您能否确认是否正确?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、  

    感谢您提请我们注意这一点。 对于数据表中的错误、我们深表歉意、我们将在未来的修订版本中予以更正。

    澄清一下、t (HI_nSCS) 参数没有最大限值、而最短时间要求为 2 微秒。  

    此致、

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    我懂了。 谢谢你。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保正确的情况;以下是我的理解。  

    持续时间“t (HI_nSCS)“
    -不需要最长时间。
    -所需的最短时间为 2 微秒。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、  

    正确。 如果螺纹已解决、请关闭您一侧的螺纹。  

    此致、

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mojtaba!

    此致、

    Youhei