This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:使能、睡眠、适配器、适配器的时序要求

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561470/drv8812-timing-requirements-of-enable-sleep-aphase-bphase

器件型号:DRV8812
主题中讨论的其他器件:DRV8825

工具/软件:

亲爱的

  我的客户希望了解使能、睡眠、APPHASE、BPHASE 的时序要求、这类似于 DRV8825 的屏幕截图。 我在数据表中找不到该信息。您可以帮助吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    由于接口类型不同、这两个器件之间的时序要求将不同。 DRV8812 具有 PH/EN 接口、而 DRV8825 具有 STEP/DIR 接口。

    DRV8812 的内部 PWM 频率为 50kHz。  

    客户在实施特定步骤序列时是否遇到问题?

    此致、

    David