This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604EVM-CT:如何连接到 Haptic Control Console?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2604, DRV2624, DRV2604EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560683/drv2604evm-ct-how-can-i-connect-to-the-haptic-control-console

部件号:DRV2604EVM-CT
主题中讨论的其他部分:DRV2604、USB2ANY、 DRV2624

工具/软件:

我已通过 USB 将 USB2Any 连接到我的 PC、并且 drv2604 已通电。 我 将 i2c 连接到 usb2any 的 J4(引脚 6、9 和 10)。 但 Haptic Control Console 无法识别我的 EVM。

HCC 用户手册中说:“必须通过按住加号 (+) 按钮约三秒钟将电路板设置为 GUI 模式。 LED 将闪烁、然后右侧的半部分 LED 将保持亮起、以指示电路板处于 GUI 模式。“  但在连接 i2c 导线时按 (+) 按钮不会执行任何操作。 如果我移除 i2c 导线、(+) 按钮会使 LED 闪烁、但右半部分不保持亮起状态、以指示 GUI 模式。

我搜索了 drv2604evm 用户指南、没有提到 GUI 模式。  

请帮助我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    在 HCC 手册中、您需要按住“+"按钮“按钮两次: 一次 直到模式 LED 闪烁且彩色 LED 闪烁一次和 A 直到模式 LED 闪烁和彩色 LED 闪烁两次的时间。 然后按 B1=ERM 或 B2=LRA。 这是 HCC 指南第 8 页的顶部。

    我想您正在阅读 DRV2624/25 的说明、不需要 USB2ANY 就能连接到 PC。  

    有趣的是、DRV2604EVM-CT 用户指南确实有“其他硬件模式“部分 (3)、但它将其描述为将器件置于二进制模式、而不是 GUI 模式。 此时、它也应该处于 GUI 模式。 如果您有任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    我遵循了您建议的程序、按住 (+) 按钮两次、看到彩色指示灯闪烁两次、但仍然无法连接。 我不感到惊讶,因为该程序提到点击 B!=ERM,这应该与连接 HCC 无关。 你还有别的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我相信用于设置输出的 B1/B2 按钮基于 GPIO 设置(由硬件控制)、该设置在用户指南中详细说明。  我有人在实验室中对此进行测试、并会尽快发送更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我的 Colleague *能够通过 USB2ANY 连接 EVM。

    他必须按照这些说明设置 USB2ANY。  

    连接后显示屏幕。