This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LDGSEVM-M:DRV2605LDGSEVM-M 和 Haptics Control Console

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2605LDGSEVM-M, DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561649/drv2605ldgsevm-m-drv2605ldgsevm-m-and-haptics-control-console

器件型号:DRV2605LDGSEVM-M
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV2605L

工具/软件:

我是否可以 直接在 DRV2605LDGSEVM-M 上通过 USB2ANY 连接 Haptics Control Console?

我已尝试过、控制台未检测到硬件。

请注意 、DRV2605LDGSEVM-M 没有“+"按钮“按钮。

但是、它在支持的模块中列出。

是否需要中间 PCB?

我已经尝试过:

-通过 USB2ANY Explorer 直接与 DRV2605L 通信。  它是有效的

-将 USB2.any 固件修改为 DRV-USBCOM-EVM_v1p4.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebatien:

    我已要求同事在实验室中对此进行测试。 他明天应该有时间完成测试。  

    我认为、要使 EVM 能够与 GUI 配合使用、您需要将其与 DRV260xLEVM-CT 之一配对、因为 EVM 上的 MSP430 与计算机之间存在握手机制。 明天我可以给出更明确的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 — 似乎您需要将其与 EVM 搭配使用以实现兼容性、因为这只是适用于器件的分线板。 对用户指南不清晰表示歉意。 我将要求团队更新该部分。