This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV 在高速或突然的速度变化运行期间断开

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561428/drv8353-drv-broken-during-high-speed-or-sudden-speed-change-operation

器件型号:DRV8353


工具/软件:

DRV 有时会断开。 尤其是在高速运行或突然变速(无负载)期间。
它是一个带有编码器的 BLDC 电机。

发生故障后、其中一个 GL 输出 2.1V(未运行时)。 IC 的温度会快速升高。 我想它会触发热故障或其他故障并不断复位。

我还尝试了不同的增益和 IDRIVE 设置。 他们没有帮助。
增益= 20 和 40
450mA / 900mA 和 300mA / 600mA
已禁用 VDS =

我还尝试在 SHN 中靠近 MOS 输出 (100pF、33R) 添加一个缓冲器、但仍然损坏。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gear、

    1) 测试了多少台设备? 其中有多少受到损坏? 您是否执行了任何 ABA 交换测试?

    2) 您还可以对损坏的芯片和良好的芯片执行阻抗测试,以查看哪些引脚可能短路?

    3) 我也认为所选的 Idrive 设置对于应用中的 MOSFET 来说太高。

    我们预计、对于快速开关应用、VDS 压摆时间为 200ns、利用 600mA、您将在 23nS 中关断 MOSFET、这非常快、会导致驱动器的栅极和源极节点上出现振铃/绝对最大值违例、从而导致损坏。 您是否捕获了 GHx、SHx、几个开关周期的波形来观察过冲/下冲?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aksay、
    感谢您的答复。

    1. 至少测试了 12 个器件。 在某些操作下、我相信所有这些设备都可能损坏。 是的、我做了 ABA 锯木、但仍然断裂。
    2. 我执行阻抗测试并不容易、但损坏 DRV 可以确定至少一个 GL 端口是异常的、有时 VGLS 是异常的。
    3. 我已经测量了 Vgs。 我觉得不是很快。 这些是波形、但不在损坏阶段。

    我认为损坏会是超过最大程度违反 DRV 栅极和源极(MOSFET 正常)的振铃或其他突然尖峰。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gear、

    我说的是 VDS、而不是 VGS 电压。 VDS 是 VGS 的一部分(在米勒平台期间)。

    如果 VGS 响应为 200ns、则 VDS 必须短得多。 由于 VDS 摆幅较大、所以您可能会看到 VGS 上升中间部分的噪音。

    请查看有关选择 IDrive 的常见问题解答。

     【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性 

    此致、

    Akshay