This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:VDS 过流监测器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561972/drv8353r-vds-overcurrent-monitor

器件型号:DRV8353R


工具/软件:

如果我使用独立模式、是否可以使用 VDS 监控、因为我正在针对相同负载(而不是独立负载)运行高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET。

此致  

Sanjogita Sharma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanjogitha、

    是、如果它针对相同的负载(如电机)进行连接、则 VDS 将工作(除非禁用)。

    此致、

    Akshay