This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:具有多个栅极驱动器的分离接地设计

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562337/drv8353-split-ground-design-with-multiple-gate-drivers

器件型号:DRV8353


工具/软件:

您好:

对于在多通道电机驱动器设计中如何拆分电源和数字接地、我想提供一些建议。

对于单通道驱动器、建议在 DRV8353 附近放置一个接地线。 但对于这些栅极驱动器中的多个、星点位于何处?

由于我打算让每个通道运行大功率电机、因此我担心在最大负载下接地电势会发生变化。 如果数字接地和电源接地相对于彼此略有变化、这可能会干扰电流检测读数。

此外、我也要小心地在每个通道的栅极驱动器上用网带拼接地平面、因为它可能会通过数字域提供意外的大电流返回路径。

请告知我应在此处使用什么布局方法。

谢谢、

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    如前所述、在考虑网带连接放置时、主要的关注点是避免嘈杂的大电流路径通过/穿过数字平面/布线。 您可以使用多个网带、因为这可能会更容易创建较小的返回环路以避免较大的噪声环路。

    这两种方法都应该起作用、但它最终取决于您的特定布局、以便更大限度地减少 PGND 电流产生的干扰。

    谢谢您、

    Joseph