This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242S-Q1EVM:设置 2.1k Ω 电阻器

Guru**** 2562610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562479/drv8242s-q1evm-set-2-1kohm-resistor

器件型号:DRV8242S-Q1EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户希望在 DRV8242S-Q1 EVM 上设置 2.1k Ω 电阻器。 但是、EVM 中没有适用于 2.1k Ω 的跳线。

1.是否可以用 2.1k Ω 替换电阻器?

2.在这种情况下、如何设置 GUI R_IPROPI 值? GUI 中没有 2.1k Ω。 我们可以定制它吗?

谢谢、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    1.可以使用 2.1k Ω 替换任何 IPROPI 电阻器。  

    2. GUI 不支持 CUSTOM IPROPI 电阻值、默认情况下仅支持电路板上的电阻。 我会记下这一点、这是对此 GUI 未来版本的功能请求。

    此致、

    Joshua