This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:衰减引脚内部上拉/下拉电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812, DRV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1561808/drv8812-decay-pin-internal-pull-up-pull-down-circuit

器件型号:DRV8812
主题中讨论的其他器件: DRV8802

工具/软件:

大家好!

我从下方的 E2E 论坛了解到有一个内部 10kΩ 下拉电阻器。
DRV8812:内部上拉/下拉电路 

我知道 DECAY 引脚也有一个内置 10kΩ 下拉电阻器、但 DRV8802 E2E 论坛列出了上拉和下拉电阻器。 对于 DRV8812、这是否相同?
DRV8802:衰减引脚 
此致、
Ishiwata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:

    感谢您的问题。

    、但 DRV8802 E2E 论坛同时列出了上拉电阻和下拉电阻。 对于 DRV8812、这是否相同?

    DRV8812 中的 DECAY 引脚具有三个功能。 请参阅数据表中的代码片段。 对于衰减 0V 至 0.8V 慢速衰减、 大于 2V 的快速衰减和大约 1.4V 的混合衰减。 当引脚保持悬空时、内部上拉和下拉将为混合衰减提供电压电平。  我预计这些值与 DRV8802 不同。 其 比率可以通过测量 DECAY 引脚悬空时的电压来计算。   

    我在下面的 E2E 论坛上了解到有一个内部 10kΩ 下拉电阻器。
    DRV8812:内部上拉/下拉电路 [/报价]

    您指的是 100kΩ 吗? 它应用于所有逻辑电平输入引脚。 DECAY 引脚是 3 电平引脚、而不是逻辑电平输入引脚。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您的回答。
    如您所说、可以配置衰减端子。
    您能告诉我​​DECAY 端子的上拉和下拉的电阻值吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:

    正如您所说、可以配置衰减终端。

    DRV8812 允许选择 3 种衰减模式。 请参阅下面的。 我们建议根据所需的衰减模式、将 DECAY 引脚设置为低电平、高电平或开路。 对于 DRV8812 内部衰减引脚电阻器值、您可以使用 您突出显示的此 E2E 中提到的值。  

      

    对于 DRV8802、DECAY 引脚只有两个选项。 请参阅下面的。

    以上是 DECAY 引脚的建议连接。 谢谢你。

    此致、Murugavel