This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334-Q1:GD_CTRL5 寄存器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562564/drv8334-q1-gd_ctrl5-register

器件型号:DRV8334-Q1


工具/软件:

大家好、

我的客户  也想使用 DRV8334-Q1 进行驱动

  • 用于 BLDC 电机的 B6 桥(3 个半桥)
  • 用于直流电机的 H 桥(2 个半桥用作 H 桥)
  • (不能同时使用 BLDC +DC。)

因此、它们将 采用单个 PCB 布局、其中一个 DRV8334-Q1 驱动 BLDC 或直流电机(未组装 1 个半桥,用于直流电机应用)

我相信这是 DRV8334-Q1 在 GD_CTRL5 寄存器的支持下支持的。您能否确认?

谢谢您、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    GD_CTRL5 用于根据列出的条件配置 GATE 引脚行为、这在想要使用 3 个相位或仅使用 2 个相位时可能会很有用、但如果客户计划某些应用仅使用两个相位、则需要进行一些布局更改。 因此、他们将无法对这两个应用使用完全相同的布局、但非常接近。

    对于未使用的 PHASE:

    INHx 和 INLx 连接至 GND

    BSTx 悬空

    GHx 和 GLx 悬空

    SHx 连接到 GND

    SPx 和 SNx 连接在一起并连接到 GND

    SOx 悬空

    此致、

    Yara