This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:原理图审阅申请

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559864/drv8706-q1-request-for-schematic-review

器件型号:DRV8706-Q1


工具/软件:

DRV8706SQRHBRQ1 半桥配置
我们目前使用 DRV8706SQRHBRQ1 来实现半桥。
应客户的要求、我们为半桥应用了并联 FET 配置。

在此配置中、我们想确认是否可以采用所附原理图中所示的并联 FET 布置。
如果有任何潜在问题、我们非常感谢您提供有关可能会出现哪些问题的指导。

2、请求原理图审阅
请检查所附的原理图。

3.如果您能查看 LM74703QDDFRQ1、我们将不胜感激。

e2e.ti.com/.../TI_2D00_Part-REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    您能否分享您的公司名称和应用用例(例如座椅位置控制电机,车窗升降电机等)?

    1.并联不能与 DRV 一起使用。 请为每个 GH 或 GL 使用一个 FET。

    2.稍后将进行原理图反馈。

    3. LM 部分不是我们的小组。 请单独创建新的 E2E 帖子。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、森田真也

    我代表目前正在休假的李宰旭作答。
    我们的公司是 Dasan Networks、我们打算将其用于制动控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享背景信息。

    我将反馈附加到原理图中。

    顺便说一下、您能分享一下汽车中有多少个制动器/电机? 您要驱动多少个电机/制动器的 DRV?  

    e2e.ti.com/.../250903_5F00_DRV8706Q1_5F00_DASAN_5F00_feedback.pptx

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用一个制动器、每个制动器使用一个 DRV。 在审阅中有一条声明:“D RV8106S-Q1 是 DRV8706-Q1 的单半桥版本“。 不过、我认为 DRV8106S 支持 SPI 接口、而不是单半桥版本。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈、我想在此澄清一下我们的器件系列。

    1) DRV8106S-Q1:具有 SPI 接口/内联电流检测 x 1pcs 的 1 通道半桥(1/2 H 桥)栅极驱动器

    2) DRV8706S-Q1:具有 SPI 接口/内联电流检测 x 1pcs 的 2 通道半桥(1 个 H 桥)栅极驱动器

    3) DRV8705S-Q1:具有 SPI 接口/仅低侧电流检测 x 1pcs 的 2 通道半桥(1 个 H 桥)栅极驱动器

    如果制动电机采用 H 桥配置、DRV8706S-Q1 应该是合适的。 我认为您仅使用 SH1/GH1/GL1/SL1、因此您的原理图中未使用 SH2/GH2/GL2/SL2

    我可以提出这个问题吗?

    a) 您的制动电机 H 桥配置是否正确? 或由一个半桥驱动器的高侧/低侧负载?

    b) 一辆汽车将使用多少个制动电机?

    此致

    Shinya

    此致

    森田真也