This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1EVM:电磁阀驱动器

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8908-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562534/drv8908-q1evm-solenoid-valve-driver

器件型号:DRV8908-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1

工具/软件:

您好、
我们目前正在使用评估板 DRV8908-Q1 和 DRV8908-Q1EVM 进行评估、以驱动电磁阀 (24VDC)。

在初始测试期间、电路板损坏。 我们尝试了低侧配置中的各种设置(使用阀门,但也使用 PC 风扇)。 这可能是在将 OCP 抗尖峰脉冲时间设置为 60 μs 时发生的、但我们之前已经遇到过其他问题。 为了避免破坏第二块电路板、您能给我一些建议吗?

目标是通过提供所需的 8W 电源来打开阀门、然后通过 PWM 降低功耗以使阀门保持打开状态。

感谢您的支持。