This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201A:有关 DRV201A 中的输出电流的查询

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1560114/drv201a-queries-regarding-output-current-in-drv201a

器件型号:DRV201A


工具/软件:

尊敬的 TI:

     我们使用 DRV201A VCM 驱动器。 我们希望以完全控制 VCM 驱动器的方式来控制它必须到达 150mA。 我们想知道、如何通过 DRV201A VCM 驱动器实现 150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。 星期一 9 月 1 日是美国的国庆节。 请延迟或等待我们在星期二 US Time 上的专家分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您与我们联系。  

    DRV201A 最大输出电流为 102.3mA、可由 VCM_CURRENT_MSB 和 VCM_CURRENT_LSB 寄存器控制。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  
      根据数据表、我们应该能够实现以 3.3V 作为输入的 102mA 输出电流。 然而、在我们的测试中、我们只能达到 3.3V 的 82mA。 为了实现完整 102mA 作为输出、我们会将输入电压增加至 4.2V。 我们的要求是在 以 3.3V 输入运行 DRV201A 时实现 102mA 输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    根据数据表、建议的 Vin 电压为 3.7V、如下所示。 您是否还请使用 3.7 测试器件?  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
    我们提供了 3.7V 作为 Vin、但我们只获得 91mA 作为输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    电流 由 VCM_CURRENT [7:'0]寄存器控制。  

    您是否确认寄存器设置正确?

    请共享输出电流、Vin 和寄存器位值。  

    此致、  

    Mojtaba.