This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:技术求助 μ A

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562076/drv8316c-q1

器件型号:DRV8316C-Q1
主题:DRV11873 中讨论的其他器件

工具/软件:

下面是我的原理图。 现在我向芯片提供 12V 电源、但 AVDD 无法正常输出 3.3V 电压。 这是为什么? 我直接向 nSLEEP 引脚输入 3.3V 电压并将其拉至高电平、导致 AVDD 输出不稳定且无法达到 3.3V

  

 
我想提供更多问题、例如:
1.当我使用 6xPWM 或 3xpwm 控制电动机时,我应该输入哪种信号? 相同还是不同?
如果要使用 FOC 控制电机、我应该使用哪种 PWM 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yannong:

    您能否尝试断开 U6 并看看这是否有助于稳定 AVDD?

    1 和 2。 无论您使用的是 6xPWM 还是 3xPWM、都应考虑您希望提供哪种信号、无论是梯形信号还是 FOC 信号。 下面是一些讨论换向方法的链接:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-brushless-dc-motors.html

    https://www.ti.com/video/6216805428001

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是重新爱。和关于 PWM 控制的问题,我需要确认,我可以给所有高水平到 6 针来驱动电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有必要通过软件算法处理 PWM 信号、然后将其提供给芯片? 芯片是否仅集成三个半桥、其中每个 PWM 控制相应的半桥导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yannong:

    是的、每个输入控制相应的相位 (INHA 和 INLA 控制 OUTA ...) 因此、您可以独立使用相位、但 一个相位中的 OCP 将使所有三个相位处于高阻态。 您可以使用独立驱动、但需要禁用保护。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 、此芯片是否不能用作 DRV11873 、您只需要输入 PWM 信号、然后它会将 PWM 信号推进为三相驱动信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yannong:

    我想如果你想要类似 DRV11873  的东西,你可能会在寻找具有集成控制的东西。 您是否研究过一些 MCx8316 器件?

    https://www.ti.com/product-category/motor-drivers/brushless-dc/integrated-control-bldc/products.html#89=Integrated%20FET&–1=8316%3Bfalse&

    有一个使用 FOC 的变体、还有其他使用梯形的变体。 如果您有任何其他问题、请告诉我  

    此致、

    Yara