This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:有关 DRV8350RH VDS 引脚配置的问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562338/drv8350-question-regarding-drv8350rh-vds-pin-configuration

器件型号:DRV8350


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前使用的是 DRV8350RH 器件、有一个问题。

如数据表中所述、我们知道应根据图 39 从七个可用电平中选择一个来配置 VDS 引脚。 但是、在我们的设计中、我们将此引脚保持开路。 原因是我们使用的电机消耗了非常大的电流、峰值高达 90A 左右。

即使我们将 VDS 引脚设置为最大 1V 电平、有时当有非常大的电流流过电机时、我们也会遇到故障问题。 因此、我们决定将引脚保持断开状态。

再次查看之后、似乎我们应该改为禁用了 VDS 引脚、而我们可能犯了错误。 您能告诉我们、如果 VDS 引脚保持开路、可能会出现什么潜在问题吗?

感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johnson、

    如果 VDS LVL PI 保持高阻态、则假定您将器件置于 0.4V 的 VDS OCP 电平、如电气特性表中所示:

    如果您打算这样做、您需要将该引脚连接到 DVDD 以禁用 VDS OCP。

    此致、

    Akshay