This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8351EVM:演示板无输出

Guru**** 2517690 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562902/drv8351evm-no-output-from-demo-board

器件型号:DRV8351EVM
《Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C》

工具/软件:

您好:

我已将 8351EVM 板插入 Launchxl-F280049C 控制板。 仔细遵循两个电路板的所有入门指南后、我在启用输出时不会收到 PWM 信号输出。 我正在使用从 TI 下载的推荐 GUI。 我知道 GUI 已连接到电路板、因为它显示来自电路板的电压、并且没有指示故障。 增加输出滑块时、我可能缺少什么来无法断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确保 GUI 在屏幕底部显示“Hardware Connected“? 此外、为了澄清一下、您已打开输出使能并选择了占空比? (起始值低约 20%)

    如果上述问题的答案正确、我将要求您查看以下内容:

    1、当一切都开启并连接时的设置图片

    2.波形捕获,探测 INHA、GHA、SHA 和 GVDD 信号。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已连接并已启用

    Inha — 黄色

    GHA — 蓝色

    SHA — 粉红色

    使用万用表测量 GVDD 为 12.24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速更新。  

    这表明没有从 MCU 发送任何输入。

    仔细检查霍尔传感器并确保其连接正确。

    我假设您已正确安装电路板、但请仔细检查以防万一(DRV EVM 应位于 LaunchXL 顶部)

    您是否还从 LaunchXL 中移除了 JP1、JP2 和 JP3 隔离跳线?  

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板安装在 C2000 板的 J5 和 J8 顶部。 隔离跳线已移除。 我实际上是否需要霍尔传感器? 我认为该板还具有 FOC 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、此 GUI 仅运行含传感器梯形换向代码。

    当然、电路板和器件本身可以使用 FOC 换向算法运行、但遗憾的是、我们没有适用于此特定器件的 FOC 示例代码/GUI。

    谢谢您、

    Joseph