This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329RRYEVM:Motorstudio:读取寄存器未显示或无法正常工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563200/mcf8329rryevm-motorstudio-read-register-either-not-displayed-or-not-working-correctly

器件型号:MCF8329RRYEVM
Thread 中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我遇到问题、例如 CURRENT_LOOP_KP 的读取寄存器未显示我正在写入的内容。 对于其他值、例如 CSA_GAIN_FEEDBACK、有效。

我不知道这是 Motorstudio 中的显示错误、读取寄存器不起作用、还是写入寄存器不起作用。 您知道问题是什么还是我出了什么问题?

此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    CURRENT_PI 寄存器中显示的电流环路常数 (CURRENT_LOOP_KP 和 CURRENT_LOOP_KI) 由器件使用 CLOSED_LOOP2->MOTOR_IND 和 CLOSED_LOOP2->MOTOR_RES 寄存器位字段中提到的电机相电阻和电感自动计算。

    更改电机电阻/电感值后、请点击 READ REGISTER 按钮以从 CURRENT_PI 寄存器中获取更新的值。

    CLOSED_LOOP3 寄存器中提供的电流环路常量位字段可用于用户可配置性;您可以根据您的环路带宽要求更改这些值。  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dhinesh。

    这是有效的。 我不知道这些按钮、到目前为止我不需要点击 Read/write、但  CURRENT_LOOP_KP 和 CURRENT_LOOP_KI 仅未自动更新。