This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:内部外设的错误分布

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563175/mct8329a-error-distribution-of-internal-periferals

器件型号:MCT8329A
Thread 中讨论的其他器件: DRV8329

工具/软件:

您好的团队、

CSA_GAIN 和 Vref3V (CSAREF) 的±Ω 误差%窗口是什么? 我需要这些信息来 计算 CSA 和 ISEN 值的精度。

我看到 DRV8329 具有定义如下的 CSA 增益值、MCT8329A 是否具有类似的值?

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    是的、您是对的。 DRV8329 是 MCT8329A 内部使用的驱动器 IC。 MCT8329A 的 CSA_GAIN 误差相同。

    谢谢、

    Dhinesh