主题中讨论的其他器件: DRV8837、 DRV8703-Q1
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
如果我需要将低频+/–1V(无直流)正弦波 40Hz 驱动到 33uH 电感器负载、建议使用什么。 电感器 DCR 为 0.15 Ω。
也许 H 桥不是最佳解决方案? 任何想法都是非常感谢的。
此致、Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
如果我需要将低频+/–1V(无直流)正弦波 40Hz 驱动到 33uH 电感器负载、建议使用什么。 电感器 DCR 为 0.15 Ω。
也许 H 桥不是最佳解决方案? 任何想法都是非常感谢的。
此致、Joe
您好 Joe、
感谢您发送编修。 如果您打算使用 PWM 驱动器通过 40Hz 的正弦波来调制 PWM 并生成双极+/-输出、您必须使用全桥或双电源驱动器电路。 我们的产品系列中有多个全桥驱动器。 您可以根据您打算使用的电源电压和对负载的输出电流驱动来选择一个。
所需的+/- √正弦波 (40uH) 至 33uH)、其负载电流将由 40Hz 时的阻抗决定、即 Z = R² Ω(Δ R +Δ XL²)、R 是电 感器的直流电阻、我预计该电阻非常低、XL 是 XL = 2πfL μ H、f — 频率和 L — 电感。 在 40Hz XL 项下、流经电感器的电流主要由其直流电阻决定。
在此基础上、您可以从我们的产品系列中选择全桥驱动器。 我认为 DRV8962 不是合适的器件、可能言过其实。 请告诉我您要使用的电源电压和您要使用的 fPWM,电感负载所需的负载电流 — 告知我们其直流电阻 DCR。 基于此、我们可以推荐适合您应用需求的驱动器。 谢谢你。
此致、Murugavel
尊敬的穆鲁加维尔:
感谢您的答复。
在 40Hz (8.3mR) 时、阻抗非常低。
电源可以是 5V 或 12V、PWM 频率为 20kHz。
我之前尝试了使用 DRV8837、VM 为 5V 的仿真。
使用重建滤波器 (LC) 时、输出良好、但连接 33uH 负载时、输出降至 mV。
电感器 DCR 为 150mR。 重建滤波器的 100uH (0.6A) 电感器的 Isat 低于 33uH (1.1A) 电感器负载。
因此负载电流需要小于 0.6A。 不确定这是否可行。
AB 类放大器 可能很适合 、因为不需要重建滤波器。
我不确定 TI 是否有合适的器件。
非常感谢任何帮助。
此致、Joe
您好 Joe、
40Hz、8.3mR 时的阻抗非常低。
在+/–1V 的电压下、通过相关电感器驱动的电流相当高、实际分量 1/0.15 = 6.67A。重建滤波器必须在大约 7A 的时间内保持不饱和、安全裕度~ 10A。这是相当大的电感器。 DRV8837 最多只能支持 1.9A 的电源电流、不是一款能够满足这种驱动水平要求的产品。 您可能需要考虑一个具有外部 FET 的栅极驱动器、例如 DRV8703-Q1。
A 类 AB 型放大器 非常适合 、因为不需要重建过滤器。
我不确定 TI 是否有合适的器件。 [/报价]这可能是音频级产品。 您可能需要在您的器件主题中使用音频放大器的产品进行发布。 电机驱动器。 我们没有 AB 类驱动程序。 谢谢你。
此致、Murugavel