This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:直接替换 BA6845FS 或在 PCB 更改最小的情况下

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835, DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563094/drv8847-drop-in-replacement-for-ba6845fs-or-with-minimal-pcb-change

零件号:DRV8847
主题中讨论的其他器件:DRV8835

工具/软件:

大家好、我正在寻找 IC BA6845FS 的替代产品、以最少的电路板改动来驱动电机 MLT-288 双极步进电机。 请帮助我找到相同的内容。 在 TI 交叉参考中、它提供了 DRV88471RTER 作为可能的替代器件。 但我认为 DRV8835 也是对 PCB 进行少量更改的替代产品。 帮助我了解设计方面的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴您正在寻找 TI 解决方案! 我们有许多器件可以支持您的应用。  

    DRV8847 可能会替换为替代器件、因为  在功能和引脚数(16 引脚)中匹配 BA6845FS。 DRV8835 也可能是一种替代 产品、但只有 12 引脚 WSON (12) 选项。 两者都可能是 BA6845FS 的良好替代方案。

    此致、

    David