工具/软件:
您好、
我将为 24V、3A TEC 模块实施 TEC(热电冷却器)。 我通过以下连接使用 DRV8874:
EN/IN1:PWM 输入
PH/EN2:用于冷却或加热的方向输入。
PMODE =低电平、PH/EN 输入
IMODE 10k Ω 至 GND
iprop = 1k
对于 ca 3A 电流限制、Vref = 1、4V。
我以串联方式连接到 OUT1 和 OUT2 一个 5u6(额定电流 6A)扼流圈、滤波电容器 I 首先从扼流圈末端连接到 GND、并从 TEC+到 TEC-
连接到 GND:
我还连接了与 TEC elemen 平行的绳帽:
我使用 30kHz 的 PWM 频率和 20%的占空比进行测试。 TEH 扼流圈变热、该行为不符合预期、电流会随着可爱周期的增加而增加。
但是、由于使用了 OUT 负载 (TEC)、电流也在某处流动。
问题:DRV8874 的制动功能是否对我不利? 目前只有一个 PWM 输出 可用。
谢谢
Philipp