This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:请帮助检查阻抗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562751/lmd18200-please-help-to-check-impedance

部件号:LMD18200


工具/软件:

请提供 LMD18200 单器件测量引脚 2 到 GND、引脚 10 到 GND 阻抗、请帮助提供测量正确数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Rdson 数据可在数据表中找到。 请参阅以下屏幕截图:

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我需要检查 MOS  关断阻抗。 作为测试和检查的值、您能否 提供一个​​必须大于特定值或准确阻抗值的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这不是我们为此器件提供的规格。 必须在系统中对其进行测量。

    此致、

    David