主题中讨论的其他器件:DRV8334、
工具/软件:
您好:
我正在 将 DRV8323S MOSFET 驱动器用于电机控制器。 即使使用固定 PWM(固定频率和占空比)作为输入、驱动器 IC 的输出也会出现大约 70ns 的明显抖动。
传播延迟的这种恒定变化会导致电机绕组电流中出现一些噪声、然后在我的应用中产生机械噪声。 我使用 48V 总线电压和 3 PWM 模式。 大多数设置都是默认设置。 我曾使用过一些驱动器设置(死区时间,驱动器强度的变化,6-PWM 模式)、但抖动的变化非常小。
我认为问题可能来自 IC 的内部时钟、它用于同步输入信号并生成内部时序。 很遗憾、数据表中没有太多这方面的信息。

C1:A 相的输出 H 桥
C2:B 相的输出 H 桥
C3:C 相的输出 H 桥
C4:所有相位的输入信号(全部连接在一起)
当我搜索这个现象,我遇到了 几个论坛帖子描述类似的东西。 例如:
我现在的问题是:
1. 是否有办法降低这种噪音? (例如,禁用内部同步)
2.如果没有,是否有办法将驱动程序的内部时钟与我的系统时钟同步,以获得可预测的行为?
3.是否有替代的驱动器集成电路没有这个问题?
此致、
Mathias