This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:关于 TRG 引脚的高阈值电压和低阈值电压

Guru**** 2519000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562668/drv3901-q1evm-regarding-the-high-and-low-threshold-voltages-of-the-trg-pin

器件型号:DRV3901-Q1EVM


工具/软件:

TI、您好

数据表指出、TRG 引脚的高电平值为 1.5V 或更高、其低电平值为 0.7V 或更低。
实际上、我通过设置它来进行测试、以便在 TRG1 和 2 为高电平时驱动电流流动。
结果是驱动电流在 1.3V 左右流向 1.4V。
它在低于 1.5V 的值下触发、那么使用什么条件来确定它是高电平还是低电平?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢这个问题。  

    您能给我提供一些关于这个测试的更多细节吗?  

    提到的信息  

    [报价 userid=“656614" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1562668/drv3901-q1evm-regarding-the-high-and-low-threshold-voltages-of-the-trg-pin

    它在低于 1.5V 的值下触发、那么使用什么条件来确定它是高电平还是低电平?

    [/报价]

    可以通过查看输出来实现吗?

    还有使用的触发模式。

    谢谢、

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GUI 屏幕上、它设置为当 TRG 引脚 1 和 2 变为高电平时触发。

    被视为高电压电平的电压电平范围是多少?

    另外、被识别为低电压的电压电平是多少?

    实际运行时、输出电流从输出端子流出、电压为 1.4V。 (设置电流:1.65A/2ms)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GUI 屏幕上、它设置为当 TRG 引脚 1 和 2 变为高电平时触发。

    被视为高电压电平的电压电平范围是多少?

    另外、被识别为低电压的电压电平是多少?

    实际运行时、输出电流从输出端子流出、电压为 1.4V。 (设置电流:1.65A/2ms)

    我知道判断 TRG 引脚为高电平的阈值是 1.5V 或更高、但这一理解正确吗?

    或者、这是否意味着它在 1.5V 或更高时始终处于高电平、在低于 1.5V 的电压下也可以处于高电平?

    如果我的理解不正确、并且 TRG 高电压不是 1.5V 或更高、而低电压不是 0.7V 或更低、请告诉我如何做出判断。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送详细信息。

    为了说明 VIL 和 VIH 规格。

    最大 VIL 表示在检测到信号为 0 之前的电压。 最小 VIH 是检测到 VIH 为 1 的最小值。

    因此、从规格表中、任何低于 0.7V 的电压都将被检测为 0、任何高于 1.5V 的电压都将被检测为 1。 希望这一点澄清。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不是 VIH 或 VIL 但介于 0.7V 至 1.5V 之间的电压电平、是否有任何规格?

    此外、是否有必要控制电压电平范围、使其不会尽可能停滞?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sota-San

    通常、这些引脚由数字逻辑驱动。 因此、低电平时 应保持低于 0.7V、高电平时应保持高于 1.5V。

    是否有理由调节系统中的电压?

    谢谢、

    ibinu