This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:DRV3946-Q1:接触器驱动器

Guru**** 2520300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554401/drv3946-q1-drv3946-q1-contactor-driver

器件型号:DRV3946-Q1


工具/软件:

我正在使用 DRV3946-Q1 驱动接触器、并希望同时支持这两者 12V 24V 汽车电池。

  1. 24V 工作电压: DRV3946-Q1 在 24V 系统中是否可以正常运行?

  2. 重点介绍的数据表:  我从数据表中附上了一份剪贴画、并突出显示了相关注释。 这意味着什么以及它如何影响 24V 工作电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    感谢您问这个问题。

    DRV3946 可以由 24V 电源供电。

    请注意、建议运行条件中的注释是为了确保 器件不支持 28V 以上的极低电感短路。 通常、只要电源电压变化低于此值、就应该没有问题。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、

    感谢您的澄清。

    我还有一个问题。 在 SPI 或 MCU 丢失的情况下、该驱动器是否能够在内部关闭负载/接触器(跛行回家模式)?  

    Regads、

    Snehal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Snehal:

    我们有一种通过 SPI 看门狗实现此目的的模式。  

    SPI_WD_SHUTOF F_EN 位可以用于实现此功能。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、

    关于上述问题、如果我的电源电压为 29V 连续电压、线圈电感为 240mH、它是否工作? 如上所述、该 IC 是否在 28V 以上进行了测试?PVV 范围是 4.5V 至 35V? 是否有任何其他限制?

    此致、

    Snehal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    只需清除、问题将是低阻抗短路事件(而不是线圈电感)。

    经测试、该器件可在发生 OV 前正常工作。

    谢谢、

    Ibinu