This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:nFault 信号缓慢闭合至接地

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801, DRV8801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563212/drv8801-nfault-signal-close-slowly-to-ground

器件型号:DRV8801


工具/软件:

器件开启时、nFault 信号最初为开路。 几秒钟后、nFault 信号开始缓慢将电压拉至低电平。 这可以通过连接的 LED 和上拉电阻器看到。

导致此问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在故障条件下、nFAULT 引脚将被拉至逻辑低电平。 该引脚是一个开漏输出、确实需要一个外部上拉电阻器。  

    您是否在我们的 DRV8801EVM 上评估 DRV8801?

    触发故障的原因可能有多种、您能否提供有关测试方式的更详细说明? 您正在驱动负载? 负载类型是什么? 电源电压为多少?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们已确定根本原因。 问题在于电机驱动器处于睡眠模式、仅在激活时唤醒。 在睡眠模式下、输出可能处于三态条件、这在某些情况下可能会导致输出受到轻微驱动。 奇怪的是输出配置为开漏输出、因此我原本希望它是低电平还是高电平。