This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:LCS-FL-RNG15 供货情况 10-09-2025

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563987/ulc1001-drv290xevm-lcs-fl-rng15-availability-10-09-2025

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM


工具/软件:

您好:

我已经在寻找 LCS-FL-RNG15 透镜几个月了、但 TI.com 上似乎仍不提供该透镜。 您能否确认是否有任何方法从有限库存中购买?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisandine:

    感谢您的联系。 它仍然不可用。 对于超声波镜头清洗评估、我们建议使用以下演示:  https://www.ti.com/tool/ULC-HPB-DEMO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong Chen:

    感谢您的答复。 我回顾了这篇文章、但它不满足我的需求、因为我想尝试使用不同的镜头几何形状。 与完全集成的套件相比、LCS-FL-RNG15 为此提供了更大的灵活性。 如果您只给我发送一个样品、那会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们没有  现货样片。 请联系我们的合作伙伴 HPB、获取您需要的机械支持。 他们开发了不同的样例原型、但尚未公开。 他们的联系人: https://www.ti.com/partner/HPB