This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:电流调节和 OCP 最小值重叠

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563874/drv8833-current-regulation-and-ocp-min-values-overlapping

器件型号:DRV8833


工具/软件:

您好、

对于电流调节、最小值设置为 160mV、OCP 设置为 2A。 我假设这些函数对较大的样本大小具有随机行为。 那么、一个器件同时具有 160mV 电流调节电压和 2A 电流 (OCP) 电流的可能性不大? 也可以计算出概率是多少?

此致

Benny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benny:

    是的、电流调节和 OCP 彼此独立运行。 OCP 将跳闸以在电流为 2A 或更高(取决于器件)时保护器件。 负载电流应远低于该阈值、并且仅用于防止高瞬态、浪涌或失速情况。  

    电流调节 由比较器设置、比较器将连接到 xISEN 引脚的电流检测电阻两端的电压与基准电压 (VITRIP) 进行比较。 是的、数据表中将最小值和最大值指定为典型值的+–20%。 我们没有任何 数据或公式来计算制造差异。  

    与我们的一些新型电机驱动器相比、该器件上的电流调节操作略有不同。 我们的大多数新型电机驱动器(例如 DRV8411A)都 通过设置基准电压(在外部提供)和电阻器的组合来调节电流。  

    此致、

    David