This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:负载电流检测

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1563788/drv8212-load-current-sensing

器件型号:DRV8212


工具/软件:

您好、

我找到了以下文章。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404870/drv8212-is-there-any-motor-driver-which-has-a-function-of-load-monitoring?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8212#

我是否理解正确、这个答案意味着可以使用 RSENSE 来检测负载电流(如数据表图 9-26 和 27 所示)? 另外、电流从哪个引脚流向 GND 引脚? 了解 OUT 引脚和 GND 是内部连接的、并且流过 OUT 引脚的负载电流可以通过 GND (RSENSE) 来确认、我是否正确?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    是的、可以通过将检测电阻连接到 GND 引脚来检测负载电流、如图 9-26 和图 9-27 所示。  

    RSENSE 电阻器两端的电压 VSENSE 将在外部 MCU 中发送到 ADC。  

    此致、

    David