This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A 上的下拉电阻

Guru**** 2519000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1564506/mcf8329a-pull-downs-on-mcf8329a

器件型号:MCF8329A


工具/软件:

你好

能否(如果未使用)制动、DRFOFF、DIR 有一个 10k 电阻器连接到 GND?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    也可以将这些引脚直接接地。 不需要下拉电阻器。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我可以忽略数据表建议?:

    此外、如果不使用、剂量 FG 引脚需要将上拉电阻器连接到 3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、它可直接连接至 GND。

    谢谢、

    Dhinesh